NX PMI Effectivity [NX30162](nx_pmi_effectivityライセンスフィーチャ)を使用するコマンド/機能を知りたい。
SolutionNX PMI Effectivityは、Teamcenter からロードされたアセンブリの参照ジオメトリに基づいて、アセンブリ PMI の有効性を推定する機能で、ライセンスを所持している場合、カスタマデフォルトの設定によりパートファイルを開くとライセンスが使用されます。
カスタマデフォルト設定やnx_pmi_effectivityライセンスを使用する手順
1. ファイル
> ユーティリティ >
カスタマデフォルト
2. PMI > PMI一般/セットアップ
3. 有効性タブを選択
4. 「PMI有効性を推定」の✓マークを入れて OK
5. NXを再起動(カスタマデフォルトの変更内容を有効にするため)
6. 任意のパートを開く
⇒nx_pmi_effectivityライセンスが使用される
「PMI有効性を推定」に✓マークが入っていてnx_pmi_effectivityライセンスを所持していなくとも、ログファイルなどにエラーは出力されません。
PMI Effectivityについては下記ドキュメントを参照ください。
https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20221117716122093.pmi/xid490566